DUG_PowerTag-E_WH-10

Acerca del dispositivo

PowerTag E (en lo sucesivo denominado PowerTag) es un sensor de energía de comunicación inalámbrica de clase 1 compacto, robusto y fácil de instalar. Se utiliza junto con Wiser Hub para recopilar información de cada circuito equipado con el fin de identificar qué cantidad de energía se está consumiendo en el circuito. Se ha diseñado específicamente para gestionar aplicaciones de consumo de energía y de disponibilidad de energía en instalaciones residenciales nuevas o existentes. Monitorea y mide la energía y la alimentación en tiempo real, y también proporciona una visibilidad completa de la transferencia de potencia entre las fuentes de alimentación y las cargas.

Características de PowerTag:

  • Es fácil de montar y cuenta con posición superior o inferior directamente en el interruptor.

  • Mide el consumo de energía y la producción (energía).

  • Envía notificaciones y alarmas en tiempo real en la aplicación Wiser Home en caso de cualquier anomalía en el sistema eléctrico.

Beneficios de PowerTag:

  • El menor espacio y la instalación más rápida.

  • Clase energética 1, conforme a IEC61577-12: Medición precisa+/- 1 %.

  • Compacto y rentable.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.