DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Acerca del dispositivo

El interruptor inalámbrico una tecla/dos teclas conectado (en lo sucesivo denominado interruptor inalámbrico) es un interruptor inalámbrico alimentado por batería que se utiliza para controlar un grupo de dispositivos Zigbee (como luz/persiana) dentro de la misma red Zigbee.

El interruptor inalámbrico se puede configurar a través de la aplicación Wiser Home.

Ventajas de utilizar un interruptor inalámbrico:

  • Interfaz fácil de usar e intuitiva: ideal para niños (cuando se coloca en la parte inferior de la pared) y para personas mayores que no estén tan familiarizadas con los teléfonos inteligentes.

  • Fácil montaje en la pared: no se requiere cableado.

Características de un interruptor inalámbrico:

  • Añada varias acciones (como control de iluminación/de persianas) al interruptor inalámbrico.

  • Añada momentos al interruptor inalámbrico (como el momento de noche de cine o de buenas noches).

  • Notificación de batería baja.

    NOTA: Esta guía del usuario del dispositivo muestra el emparejamiento, la configuración y otras características del interruptor inalámbrico de 2 teclas. Lo mismo se aplica en el caso del interruptor inalámbrico de 1 tecla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?