DUG_EVlink_WH-07

PIN-koodin nollaaminen eSetup-sovelluksen avulla

Jos eSetup-sovelluksen PIN-koodi häviää, voit palauttaa PIN-koodin oletusarvoon eSetup-sovelluksen avulla.
  1. Kytke EVlink Home Smart -laitteeseen virta aktivoidaksesi EVlink Home Smart Wi-Fi® direct -yhteyden.
    Wi-Fi® direct -yhteys pysyy aktiivisena 4 minuuttia virran kytkemisen jälkeen.
  2. Avaa eSetup-sovellus ja valitse EVlink Home Smart, ja valitse sitten Avaa asetukset.
  3. Valitse EVlink Home Smart - kansainvälinen tai EVlink Home Smart - Ranska sen perusteella, mihin EVlink Home Smart on asennettu.
  4. Anna näytössä Uusi PIN-koodi, vahvista se ja valitse Tallenna.
  5. Valitse ensin Nollaa PIN-koodi (A) ja sitten Vahvista (B).
  6. Paina pysäytyspainiketta 3 minuutin ja 30 sekunnin kuluessa.
    HUOMAUTUS: Avaa pysäytyspainikkeen lukitus kiertämällä painiketta 90° myötäpäivään.

  7. Kirjoita 10 sekunnin kuluttua Uusi PIN, vahvista PIN ja valitse Tallenna.
    HUOMAUTUS: PIN-koodissa on oltava 6–16 numeroa, se saa sisältää saman numeron enintään kolme kertaa eikä siinä saa olla kuuden tai useamman numeron yhdistelmiä.
    Uuden PIN-koodin päivitys onnistui.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?