Showing 9,071 - 9,080 of 9,886 results

Page 908 of 989
  • Utilisation de l’appareil

    Wiser détecteur de fumée connecté sur secteur 230V – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    de la pièce où se trouve le détecteur de fumée. Sur la page du panneau de commande Détecteur de fumée, vous pouvez voir les éléments suivants : État actuel du détecteur de fumée (A) Historique (B) La page d’historique fournit des informations sur le détecteur de fumée (date, heure et type d’alarme
  • Ställa in LED-ljusstyrka

    Wiser Brandvarnare 230V – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    ljusstyrkan. Ändra LED-ljusstyrkan med appen På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter Brandvarnare LED-indikator (A). Tryck kort på inställning/återställning (S/R)-knappen på enheten för att väcka den innan du ändrar ljusstyrkan. Välj något av följande (B) i appen: Maximalt Minsta Tryck OK.
  • LED-indikering

    Exxact – Strömställare 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

  • Anti-frakoblingsstyring

    Wiser Smat Plug 16 A – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

  • Handbedienung

    System M und System D - Connected Taster-Modul, 1fach/2fach – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    . Rollladen Mit dem Jalousieschalter-Einsatz können Sie die Jalousie nach oben oder unten bewegen und die Lamellenposition einstellen. Langes Drücken (> 0,5 s), um die Jalousie nach oben oder unten zu bewegen (A). Drücken Sie auf (ʌ), um die Jalousie zu öffnen. Drücken Sie auf (v), um die Jalousie
  • Repor o dispositivo

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Repor o dispositivo Repor o dispositivo Repor o dispositivo Pode repor o botão de pressão para as predefinições de fábrica. Pode ser reposto manualmente em qualquer altura, por exemplo, quando o hub for substituído. Pressione ligeiramente a parte superior central do botão de pressão 3 vezes e
  • Gerät verwenden

    Wiser Dimmaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    dem Bildschirm zur Gerätesteuerung werden die folgenden Optionen angezeigt: A Ziehen Sie den Schieberegler nach oben/unten, um die Helligkeit zu erhöhen/zu verringern. B Antippen, um das Gerät manuell ein- oder auszuschalten. C Antippen, um zum Zeitplanbildschirm weitergeleitet zu werden, wo Sie
  • Inställning av lägsta och högsta ljusstyrka

    Wiser dimmerpuck LED – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    . Tryck på Enheter Mikromoduldimmer . Dra skjutreglaget för att öka eller minska Minsta ljusstyrka och Maximal ljusstyrka (A). Om ljuset inte börjar bli starkare från 0 %, justera minimivärdet till den punkt där ljuset faktiskt börjar bli starkare. På samma sätt, för maximal ljusstyrka, ställ in maximal
  • Gerät verwenden

    Wiser Schaltaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Optionen angezeigt: A Tippen Sie hier, um das Gerät ein- oder auszuschalten. B Tippen Sie auf „Zeitplan“, um den Zeitplan-Bildschirm zu öffnen und einen Zeitplan zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines Zeitplans. C Tippen Sie hier, um das Gerät zum Abschnitt
  • Troubleshooting

    Odace - Connected Wireless Switch 1-gang/ 2-gang – Wiser Home Device user guide

    Troubleshooting Troubleshooting Troubleshooting Symptom Possible cause Solution LED blinks red. The Wireless switch battery is low or drained. Replace the Wireless switch battery. A notification pop-up will appear in the app. The Wireless switch displays offline in the app. The Wireless switch
Page 908 of 989