DUG_Schaltaktor 1fach UP_WH-07

Gerät verwenden

Über den Bildschirm zur Gerätesteuerung können Sie das Gerät ein- und ausschalten und verschiedene Einstellungen steuern.

Wählen Sie auf der Registerkarte Kontrolle das Unterputz-Schaltaktor.

Auf dem Bildschirm zur Gerätesteuerung werden die folgenden Optionen angezeigt:

A

Tippen Sie hier, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

B

Tippen Sie auf „Zeitplan“, um den Zeitplan-Bildschirm zu öffnen und einen Zeitplan zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines Zeitplans.

C

Tippen Sie hier, um das Gerät zum Abschnitt Favorisierte Geräte auf dem Startbildschirm hinzuzufügen. Weitere Informationen zu Favoriten finden Sie unter Favoriten verwalten im jeweiligen System-Benutzerhandbuch.

D

Tippen Sie auf Geräteeinstellungen, um den Bildschirm zu öffnen und die Einstellungen zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Geräts.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?