DUG_Brandvarnare AC_WH-02

Ställa in LED-ljusstyrka

Du kan ändra LED-ljusstyrkan till minimal och maximal manuellt och även genom Wiser Home-appen.

Ändra LED-ljusstyrkan manuellt

  1. När enheten är i vänteläge ska du trycka ner knappen test/skal tre gånger inom 2 sekunder.

  2. När den röda lysdioden är på trycker du kort på knappen Test/Hush för att växla mellan Min. och Max. LED-ljusstyrka.

  3. Tryck återigen kort på knappen Test/Hush 3 gånger inom 2 sekunder för att lagra den justerade ljusnivån. Annars kan du vänta i 30 sekunder på att standby-LED:en stängs av och sedan sparas ljusstyrkan.

Ändra LED-ljusstyrkan med appen

  1. På startskärmen trycker du på .

  2. Tryck på Enheter > Brandvarnare > LED-indikator (A).

  3. Tryck kort på inställning/återställning (S/R)-knappen på enheten för att väcka den innan du ändrar ljusstyrkan.

  4. Välj något av följande (B) i appen:

    • Maximalt

    • Minsta

  5. Tryck OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?