Showing 9,081 - 9,090 of 9,886 results

Page 909 of 989
  • LED-indikering

    Exxact – Strömställare 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

  • Anti-frakoblingsstyring

    Wiser Smat Plug 16 A – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

  • Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

    Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren. Wenn der QR-Code falsch ist, wird eine Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen: (A
  • Manuelle Sensoreinstellungen

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Wiser Hub 2nd Generation

    Wiser Home – System User Guide (UK, Ireland)

    out which devices are compatible with Wiser Hub 2 nd Generation. Operating Elements Operating Elements Operating Elements A Setup button For commissioning and resetting the Hub LED Behaviour LED Behaviour LED Behaviour LED Description Hub is starting up or booting. Hub is powered on and operating as
  • Dépannage

    Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360 – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    sans fil telles que la passerelle, l’appareil Wi-Fi ®, la station de base. Le mouvement est détecté mais ne déclenche pas l’activation de la charge. Le micromodule n'est pas appairé au capteur de mouvement. Le micromodule est éloigné de l'appareil ou il y a un mur épais entre l'appareil et le
  • Skapa en automatisering

    Renova – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    behov. På startskärmen trycker du på . Gå till Automatisering > för att skapa en automatisering. Max. 10 automatiseringar kan läggas till. Tryck på Om (A) och välj något av följande villkor (B): Alla villkor: Detta utlöser en åtgärd endast när alla villkor är uppfyllda. Alla tillstånd: Detta utlöser
  • Turning On/Off the switch

    System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Turning On/Off the switch Turning On/Off the switch Turning On/Off the switch To turn On/Off the switch: On the Control tab, tap All devices or the room tab where the device is located. Tap (A) to turn On/Off the switch. You can also tap Switch (B) and then tap to turn On/Off the switch
  • Adjusting the brightness level

    System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Adjusting the brightness level Adjusting the brightness level Adjusting the brightness level To increase/decrease the brightness level: On the Control tab, tap All devices or the room tab where the device is located. Tap (A) to turn On/Off the light. Tap Dimmer (B) to set brightness % using the
  • Pausing the seasonal comfort mode

    Wiser Micro Module Shades Control – Wiser Home Device user guide

    you want to pause the seasonal comfort mode. Tap up/down button (A) to move the shutter to required position. Tap the pause button to select the time for which you want to pause the seasonal comfort mode. You can tap Cancel at any time to stop the pause. If you manually override the shutter, the
Page 909 of 989