DUG_Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor_WH-06

Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

Sie können Ihren Sensor mithilfe der Wiser Home App mit dem Wiser Hub koppeln.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > >Heizung > Temperatur-/Feuchtigkeitssensor.
    VORSCHLAG: Sie können auch durch Tippen auf Steuerung > > Heizung > Temperatur-/Feuchtigkeitssensor navigieren.
  3. Tippen Sie auf QR-Code scannen und erlauben Sie der Wiser Home App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.
    HINWEIS: Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren.

    Wenn der QR-Code falsch ist, wird eine Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • (A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode ein und tippen Sie auf Verbinden. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind.

    • (B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können.

  4. Tippen Sie auf Weiter, drücken Sie die Funktionstaste 3 Mal kurz und vergewissern Sie sich, dass die LED gelb blinkt.

    Warten Sie einige Sekunden, bis die LED grün leuchtet und die App bestätigt, dass der Sensor verbunden ist.
  5. Stellen Sie sicher, dass die erste Batterieabdeckung sicher befestigt ist, und montieren Sie dann den Sensor auf die Basisplatte. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.
  6. Tippen Sie auf , um den Sensornamen einzugeben.
    HINWEIS: Wenn Sie in Ihrem Zuhause ein Wises Heizgerät installiert haben, fahren Sie mit Schritt 8 fort, wenn Sie den Temperatur-/Feuchtigkeitssensor für die Temperatursteuerung in Verbindung mit diesem Gerät verwenden möchten. Andernfalls fahren Sie mit Schritt 9 fort.
    • Wiser Funkempfänger 16 A für Temperaturregelung

    • Wiser Heizkörperthermostat

    • Wiser Verteilerleiste Fußbodenheizung

  7. Schalten Sie den Kippschalter ein, wenn Sie den Temperatur-/Feuchtigkeitssensor zur Messung der Raumtemperatur neben Ihren Thermostaten verwenden möchten.
    VORSCHLAG: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Daten Ihrer Geräte kombiniert, um die genaueste Raumtemperatur anzuzeigen und die Heizungssteuerung zu optimieren.
  8. Tippen Sie auf Weiter und weisen Sie den Sensor einem neuen Raum oder einem vorhandenen Raum zu und tippen Sie auf Eingeben.
    WICHTIG: Der nächste Bildschirm zeigt die Seite Geräteeinstellungen, auf der Sie die Einstellungen während des Kopplungsprozesses oder zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren können. Wenn Sie später konfigurieren möchten, tippen Sie auf Eingeben. Weitere Informationen zu den Geräteeinstellungen finden Sie im Abschnitt Konfigurieren des Geräts.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?