DUG_Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB_WH-05

Manuelle Sensoreinstellungen

Ein Thermostat mit einem voreingestellten Wert von P6 kann mit einem externen Bodensensor verbunden werden, um die Benutzererfahrung bei der Temperaturregelung zu erhöhen.
HINWEIS: Nach Auswahl der Voreinstellung drücken Sie zur Bestätigung 1 Sekunde lang den Drehtaster. Anschließend setzt das Gerät die Sensoreinstellung in der nachstehenden Reihenfolge fort. Weitere Informationen zur Voreinstellung finden Sie unter Gerätevoreinstellung

Auswahl des Bodentyps

Nach der Voreinstellung rufen Sie das Menü zur Auswahl des Bodensensors auf, in dem Sie den an den Thermostat angeschlossenen Sensortyp nach der Voreinstellung manuell auswählen können. So kann der Thermostat die Temperatur genau konvertieren und anzeigen.

So wählen Sie den Typ des Bodensensors aus:

  1. Sobald Sie das Auswahlmenü aufrufen, wird "10" auf der Punktmatrix des Thermostats angezeigt. Drehen Sie den Drehtaster am Gerät. rechtsdrehend und gegen den Uhrzeigersinn um zwischen den Sensortypen umzuschalten.
    Folgende Sensortypen sind verfügbar:

    • 10 kOhm

    • 12 kOhm

    • 15 kOhm

    • 33 kOhm

    • 47 kOhm


    VORSCHLAG: Wenn der Drehtaster gedreht wird rechtsdrehendwird Sensortyp 10 zu 12. Drehen Sie den Drehtaster weiter im Uhrzeigersinn. Der Typ wechselt zu 15, 33 und 47.
    Wenn der Drehtaster gedreht wird gegen den Uhrzeigersinn, wird Sensortyp 47 zu 33. Drehen Sie den Drehtaster weiter gegen den Uhrzeigersinn. Der Typ wechselt zu 15, 12 und 10.

  2. Wählen Sie den installierten Sensortyp aus und drücken Sie dann den Drehtaster für > 1 s, um die Auswahl zu bestätigen.

Die Punktmatrix des Thermostats zeigt den Sensortyp und LED blinkt blau.

Kalibrierung der Einstelltemperatur

Nach der Auswahl des Bodensensortyps müssen Sie den Kalibrierungswert (Offset-Wert) des Sensors einstellen, um Schwankungen bei der Temperaturmessung zu minimieren.

Einstellen der Temperaturkalibrierung:

  1. Drehen Sie den Drehtaster rechtsdrehend oder gegen den Uhrzeigersinn auf dem Gerät, um den Kalibrierungswert einzustellen.

    HINWEIS: Die Temperaturkalibrierung reicht von -9°C bis +9°C und kann in Schritten von 0,5 °C eingestellt werden.
  2. Stellen Sie den Kalibrierungswert ein und drücken Sie den Drehtaster für > 1 s, um die Auswahl zu bestätigen.

Der Kalibrierungswert der Punktmatrix-Thermostatanzeige und LED blinkt violett.

Maximale Schutztemperatur einstellen

Nach der Einstellung der Temperaturkalibrierung muss die maximale Schutztemperatur eingestellt werden. Dies ist die Obergrenze des Bodensensors.
Die minimale Schutztemperatur kann nur über die Wiser Home App eingestellt werden.

So stellen Sie die maximale Schutztemperatur ein:

  1. Drehen Sie den Drehtaster rechtsdrehend oder gegen den Uhrzeigersinn auf dem Gerät, um den maximalen Grenzwert einzustellen.

    HINWEIS: Die Temperaturgrenze reicht von 11°C bis 40°C.
  2. Stellen Sie den Wert ein und drücken Sie den Drehtaster für > 1 s, um die Auswahl zu bestätigen.

Der Kalibrierungswert der Punktmatrix-Thermostatanzeige und LED blinkt rot.

WICHTIG:
  • Sie können auch eine Rücksetzung auf die Werkeinstellungen durchführen, um alle Einstellungen zu entfernen und den Thermostat neu zu konfigurieren. Siehe Zurücksetzen des Geräts.

  • Sie können die Sensoreinstellungen ändern oder aktualisieren, ohne das Thermostat mit der Wiser Home App zurücksetzen zu müssen. Siehe Bodensensor-Einstellung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?