Showing 911 - 920 of 9,870 results

Page 92 of 987
  • Creación de una automatización

    Control PowerTag – Guía del usuario del dispositivo

    desde mediados de mayo hasta finales de julio. Durante este período, le recomendamos que utilice una condición alternativa basada en el tiempo para sus automatización. En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Automatización y toque para crear una automatización. Introduzca un nombre de
  • System M und System D - Connected SCHUKO-Steckdose 16 A Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Startbildschirm auf . 2. Gehen Sie zu Momente > , um einen Moment zu schaffen. 3. Geben Sie den Namen des Moments ein (A).TIPP: Sie können das Abdeckbild auswählen, das Ihrem Augenblick am besten entspricht, indem Sie auf tippen. Smarte Steckdose Zum Ausschalten tippen Zurück 8.00Aktuelle Leistung
  • Désactivation des interrupteurs connectés

    Wiser micromodule multifilaire pour variateur LED – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    Désactivation des interrupteurs connectés Désactivation des interrupteurs connectés Désactivation des interrupteurs connectés Vous pouvez désactiver les interrupteurs à bouton-poussoir mécanique s’ils sont configurés avec un moment ou avec des fonctions de commutation/variation. Sur l’écran
  • Wiser UP-Lastaktor Geräte-Benutzerhandbuch

    gruppieren, die normalerweisegemeinsam ausgeführt werden. Mit der Wiser Home App können Sie Momenteauf der Grundlage Ihrer Anforderungen erstellen. Einen Moment erstellen So erstellen Sie einen Moment: 1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Momente > . 2. Geben Sie den Namen des Moments ein (A). 3
  • Wiser Home KI aktivieren

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    das Banner (A) und tippen Sie dann auf Probieren Sie Wiser Home KI aus. Diese Funktion ist derzeit als kostenlose Vorschau verfügbar. Es kann sein, dass die Funktion in Zukunft kostenpflichtig wird. Tippen Sie auf (B), um mehr über die Funktion zu erfahren. Tippen Sie auf (C), um die Allgemeine
  • Skapa/uppdatera hemprofil

    PowerTag Energy – Wiser Home Bruksanvisning för enheten

    , belysning, tvätt etc. Så här skapar du en hemprofil: Gå till sidan Hemprofil och tryck på Fortsätt. Välj typ av bostad du bor i och tryck på Nästa. Steg 4 till steg 12 kan skilja sig åt beroende på typen av bostad. Ställ in bostadens storlek antingen genom att trycka på (A) eller genom att använda
  • Unica - Variateur rotatif universel connecté Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    Moments, puis appuyez sur pour créer un moment. 3. Saisissez le nom du moment (A).CONSEIL : Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre moment en appuyant sur . 4. Appuyez sur Ajouter des actions (B) pour sélectionner la liste des appareils. 5. Dans le menu Ajouter des actions, vous
  • Criar uma automatização

    Plenum Airzone e Aidoo Pro - Ar condicionado – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    selecione um ícone que melhor representa a sua automatização. Introduza um nome da automatização (A) e selecione uma das seguintes condições a cumprir (B). Todas as condições: Todas as condições devem estar preenchidas para acionar uma automatização. Qualquer condição: Qualquer uma das condições deve
  • Kotiprofiilin luominen/päivittäminen

    PowerTag Energy – Wiser Home Laitteen käyttöopas

    , ruoanlaiton, valaistuksen ja pesemisen osalta. Kotiprofiilin luominen: Napauta Kotiprofiili-sivulla Jatka. Valitse asumasi kodin tyyppi ja napauta Seuraava: Vaiheiden 4–12 kotityyppien perusteella voi olla eroja. Aseta kodin koko joko napauttamalla (A) tai käyttämällä liukupalkkia (B). Kodin enimmäiskoko on
  • Verbundene Taster deaktivieren

    Wiser Multiwire LED-Dimmaktor – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Verbundene Taster deaktivieren Verbundene Taster deaktivieren Verbundene Taster deaktivieren Sie können die mechanischen Drucktaster deaktivieren, wenn sie für einen Moment oder mit der Schalt-/Dimmfunktion konfiguriert wurden. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte >
Page 92 of 987