System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Wiser Home KI aktivieren

Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für die Aktivierung der Wiser Home KI mit installiertem EV-Ladestation und Warmwasserbereiter.

So aktivieren Sie die Wiser Home KI:

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

  2. Tippen Sie auf das Banner (A) und tippen Sie dann auf Probieren Sie Wiser Home KI aus.

    HINWEIS: Diese Funktion ist derzeit als kostenlose Vorschau verfügbar. Es kann sein, dass die Funktion in Zukunft kostenpflichtig wird.

    VORSCHLAG:
    • Tippen Sie auf (B), um mehr über die Funktion zu erfahren.

    • Tippen Sie auf (C), um die Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu lesen.

  3. Tippen Sie auf Optimieren Sie Ihr Heimprofil > Fortsetzen, um Ihre täglichen Zeitplan-Details anzugeben und Ihr Profil einzurichten.

  4. Legen Sie die Zeit fest, zu der Ihr Auto aufgeladen werden soll:

    1. Tippen Sie auf (E), wählen Sie einen Zeitraum (F) und tippen Sie auf Einstellung.

    2. Tippen Sie auf (G), wählen Sie einen Zeitraum (F) und tippen Sie auf Einstellung.

  5. Tippen Sie auf Weiter.

  6. Geben Sie mit der Wähltastatur die Anzahl der für die dieses Auto benötigten Kilometer ein:

    1. Tippen Sie auf An einem Wochentag

    2. Tippen Sie auf Während des gesamten Wochenendes

  7. Tippen Sie auf Weiter.

    HINWEIS:
    • Wenn Sie ein beliebiges unterstütztes Geräte in Betrieb genommen haben, werden nur die zugehörigen Fragen angezeigt.

    • Wenn Sie alle unterstützten Geräte in Betrieb genommen haben, werden alle Fragen zu den Geräten angezeigt. Beispiel: Wenn Sie ein EV-Ladestation und einen Warmwasserbereiter haben, werden Ihnen weitere Fragen zum Warmwasserbereiter angezeigt.

  8. Geben Sie über die Wähltastatur an, wie viele Personen die Dusche nutzen:

    1. Tippen Sie auf Morgens

    2. Tippen Sie auf Abends

  9. Tippen Sie auf Wiser Home KI verwalten.

    Sie werden von > Energiemanagement > Wiser Home KI zum Bildschirm Wiser Home KI verwalten weitergeleitet, um die aktivierten Geräte zu sehen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.