DUG_PowerTag-E_WH-10

Skapa/uppdatera hemprofil

Användaren måste skapa en hemprofil för att kunna jämföra energiförbrukningen med liknande hemprofiler och även för att kunna göra en uppdelning av energiförbrukningen baserat på kategorier som uppvärmning, matlagning, belysning, tvätt etc.
Så här skapar du en hemprofil:
  1. Gå till sidan Hemprofil och tryck på Fortsätt.
  2. Välj typ av bostad du bor i och tryck på Nästa.
    OBS: Steg 4 till steg 12 kan skilja sig åt beroende på typen av bostad.
  3. Ställ in bostadens storlek antingen genom att trycka på (A) eller genom att använda skjutreglaget (B).
    OBS: Maximal storlek kan vara 400 kvadratmeter.
  4. Ange antalet personer som bor i bostaden antingen genom att trycka på (C) eller genom att använda skjutreglaget (D).
    OBS: Maximalt 10 personer kan läggas till.
  5. Välj huvuduppvärmningssystem och tryck på Nästa:
    • Elradiatorer
    • Luft/värmepump
    • Luft-vattenvärmepump
    • Bergvärmepump
    • Fjärrvärme
    • Pelletspanna
    • Gas
    • Annat
  6. Välj typ av varmvattensystem och tryck på Nästa:
    • Fjärrvärme
    • Varmvattenberedare (vattenpanna)
    • Luft-vattenvärmepump
    • Bergvärmepump
    • Gas
    • Annat
  7. Välj de enheter som ska användas för att laga mat och tryck på Nästa:
    OBS:
    • Som standard är den 0, använd +/- för att ställa in antalet.

    • Högst fem olika enheter kan läggas till.

  8. Välj enheter i bostaden och tryck på Nästa:
    • Diskmaskiner
    • Tvättmaskiner
    • Torktumlare
    • TV-apparater
    • Spelkonsoler
    • Laptop
    • Stationär PC
    OBS: Högst fem olika enheter kan läggas till.
  9. Välj kylskåp och frysar i listan:
    • Kylskåp
    • Frys
    • Kyl och frys
    OBS: Högst fem olika enheter kan läggas till.
  10. Välj antalet elbilar och tryck på Nästa.
  11. Välj luftkonditioneringar i listan och tryck Klart.
    • Luft/värmepump
    • Reversibel luft-vattenvärmepump
    • Annat
    OBS: Uppdatera hemprofilen genom att gå till fliken Insikter , tryck på Uppdatera min hemprofil och följ steg 2.
    För att se historik och insikter om uppskattad energiförbrukning i liknande hem, se Personliga energiinsikter (uppskattad energi).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?