Creación de una automatización
-
Si la ubicación de su hogar se encuentra en Bélgica, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Asegúrese de instalar Energía PowerTag y de conectarlo con el sistema Wiser Home para crear y realizar una automatización.
-
Si se encuentra cerca del círculo ártico (Suecia, Finlandia y Noruega), nuestro sistema no puede establecer automatizaciones basadas en el atardecer y el amanecer debido al fenómeno del Sol de medianoche, donde el sol permanece por encima del horizonte durante 24 horas. Esto ocurre generalmente desde mediados de mayo hasta finales de julio. Durante este período, le recomendamos que utilice una condición alternativa basada en el tiempo para sus automatización.
- En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones
.
- Vaya a Automatización y toque
para crear una automatización.
- Introduzca un nombre de automatización (A) y seleccione
cualquiera de las siguientes condiciones para activar una automatización.
- Todas las condiciones: se deben cumplir todas las condiciones para activar una automatización.
- Cualquier condición: se debe cumplir cualquiera de las condiciones para activar una automatización.
- Toque Añadir condiciones (B)
y seleccione una de las siguientes opciones (C):
- Cambio de estado del dispositivo (seleccione el dispositivo): se activará una automatización según el estado del dispositivo, como la apertura de una persiana o la detección de movimiento por un sensor de movimiento.
- Modo Ausente (activar o desactivar): El Modo Ausente tiene como objetivo configurar su hogar a un estado práctico para ausencias más largas, como una escapada el fin de semana.
- Seleccione un dispositivo para configurar la condición. A continuación, elija el estado del dispositivo que activará la automatización, como el estado encendido/apagado.
- Toque Aceptar en la esquina superior
derecha.SUGERENCIA: Si quiere cambiar la condición, muévala hacia la izquierda y toque el icono de papelera. A continuación, añada una nueva condición con los parámetros necesarios.
- Para establecer su automatización en una hora específica,
toque y seleccione una de las siguientes
opciones (D):NOTA: Se pueden añadir 10 entradas de tiempo como máximo.
- Hora específica del día: la automatización se activará a una hora específica del día, como, por ejemplo, al amanecer, al atardecer o a las 8:00 a.m.
- Período de tiempo: la automatización se activará durante períodos como del amanecer al atardecer, del atardecer al amanecer o de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Para añadir una acción, toque Entonces > Añadir una acción y seleccione
una de las siguientes opciones (E):NOTA: Se pueden añadir 10 acciones como máximo.
- Controlar un dispositivo: Seleccione el dispositivo y establezca el estado deseado del dispositivo.
- Enviar notificación: Recibirá una notificación cuando se cumpla la condición.
- Activar un momento: Seleccione un momento.
- Espera: esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede establecer el tiempo de espera en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta característica es útil para retrasar acciones en una automatización.
- Toque Controlar un dispositivo, seleccione el dispositivo requerido para realizar la acción y toque Aceptar en la esquina superior derecha.
- Después de configurar todas las condiciones y la acción, toque Guardar.