Showing 9,171 - 9,180 of 9,886 results

Page 918 of 989
  • About the device

    Wiser Room Thermostat – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The Wiser Room Thermostat (hereinafter referred to as Room Thermostat) is a wireless, battery-powered, colorful touch-button display where the end-user can increase, decrease, boost, and set the room temperature. The Room Thermostat display shows
  • Esimerkki automaatiosta

    Wiser-lattialämmityksen ohjausyksikkö / liitosnauha – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    > . Lisää ehto valitsemalla Lisää ehto > Laitteen tilan muutos > Lämpötila-/kosteusmittari > Lämpötila. Aseta lämpötilaksi 18 °C (A) ja ehdoksi vähemmän kuin (B) ja napauta Aseta. Lue tiedot ja valitse OK. Lisää toiminto napauttamalla Sitten > Lisää toiminto > Laitteen hallinta >
  • Appareils Wiser compatibles avec Matter Bridge

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    chaque appareil. Capteurs Capteur de fenêtre/porte Wiser Capteur de fuite d’eau Wiser Capteur de mouvement Wiser Capteur de température/humidité Wiser Lumières Wiser micromodule pour interrupteur Interrupteur à relais 10 A connecté Variateurs Wiser micromodule pour variateur de lumière Wiser micromodule
  • Exemple d’automatisme

    Capteur de fenêtre/porte Wiser – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    , appuyez sur Ajouter une condition > Modification du statut du périphérique > Capteur de porte, appuyez sur (A) pour Ouvrir, puis appuyez sur Set. Lisez les informations et cliquez sur OK. Pour régler l'heure, appuyez sur Quand > Ajouter l'heure > Période > Heure de nuit > Définir. Pour
  • Beispiel für eine Automatisierung

    Wiser Wassersensor – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Startbildschirm auf . Registerkarte Automatisierung um eine Automatisierung zu erstellen. Um eine Bedingung hinzuzufügen, tippen Sie auf Bedingung hinzufügen > Gerätestatusänderung > Wassersensor > Leckageerkennung > Einstellen (A). Zum Hinzufügen einer Aktion tippen Sie auf Dann > Aktion
  • Setting LED brightness

    Wiser Smoke Alarm - Battery – Wiser Home Device user guide

    saved. Changing the LED brightness using app On the Home screen, tap . Tap Devices Smoke Alarm LED Indicator (A). Short press Setup/Reset (S/R) button on the device to wake it before changing the brightness level. In the app, select one of the following (B): Maximum Minimum Tap OK.
  • LED Indication

    Odace - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Status Press the push button 3 times and hold it down once for > 10 s. After 10 s, the LED blinks red. The device is in reset mode. It is reset to the factory settings after 10 seconds. The device then restarts and the LED blinks green for a few seconds and then stays amber. Identifying the
  • Laitteen käyttäminen

    Wiser-mikromoduuli – Laitteen käyttöopas

    ; Lämminvesivaraajapäästäksesi ohjauspaneeliin. Laitteen ohjaus -näytöllä näkyy seuraavaa: A Istunnon kokonaisenergiankulutus B Napauta laitteen kytkemiseksi manuaalisesti PÄÄLLE/POIS. C Laitetta voidaan ohjata ja se voidaan käynnistää aikataulun mukaan. Voit vaihtaa mihin tahansa seuraavista ajoitustiloista: Manuaalinen
  • Información sobre el dispositivo

    Control PowerTag – Guía del usuario del dispositivo

    (TL). El PTC tiene un contacto de relé sin tensión que proporciona control de cargas de 230 VCA hasta 2 A. La tecnología Zigbee simplifica las operaciones de cableado y puesta en servicio: no se requiere cableado para que los módulos del Control PowerTag se comuniquen con el Wiser Hub. Escalabilidad
  • Caractéristiques techniques

    PowerTag Control – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    V CA, contact sec Type de relais Normalement Ouvert ou Normalement Fermé Tension applicable en sortie 230 V CA ± 20 % Courant minimum/maximum en sortie 10 mA/2 A Type de l’ordre de sortie Impulsion ou verrouillage Longueur d’impulsion en mode de commande avec relais d’impulsion Nominal : 300 ms
Page 918 of 989