DUG_Water Leakage Sensor_WH-06

Beispiel für eine Automatisierung

Diese Demo zeigt Ihnen, wie Sie eine Automatisierung erstellen, die den mit der Waschmaschine verbunden, wenn der Sensor Wasserlecks in der Nähe des Maschinenbodens erkennt.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. RegisterkarteAutomatisierung > um eine Automatisierung zu erstellen.
  3. Um eine Bedingung hinzuzufügen, tippen Sie auf Bedingung hinzufügen > Gerätestatusänderung > Wassersensor > Leckageerkennung > Einstellen (A).

  4. Zum Hinzufügen einer Aktion tippen Sie auf Dann > Aktion hinzufügen und > Steuerung eines Geräts > , tippen Sie auf (B), um abzuschalten, und tippen Sie dann auf Einstellen.
  5. Sie können das Abdeckungsbild auswählen, das Ihre Automatisierung am besten darstellt, indem Sie auf (C) tippen.
  6. Geben Sie den Namen der Automatisierung (D) ein und tippen Sie auf Speichern (E).
    HINWEIS: Sobald die Automatisierung gespeichert ist, wird sie auf der Registerkarte Automatisierung angezeigt. Sie können auf den Schalter an der Automatisierung tippen, um sie zu aktivieren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?