DUG_Lattialämmityksen ohjain_WH-07

Esimerkki automaatiosta

Tämä esittely opastaa sinua automaation asettamisessa, joka aktivoi lämmityksen asetettuun 20 °C:n lämpötilaan, kun huoneen lämpötila laskee alle 18 °C:n.

HUOMAUTUS: Oikean lämmityksen ohjauksen varmistamiseksi sinun on luotava kaksi erillistä automaatiota:
  • Automaatio 1: tehostaa lämmitystä, kun huoneessa havaitaan läsnäolo.

  • Automaatio 2: Sammuta lämmitin, kun huoneen lämpötila nousee 25 °C:seen tai sen yli.


Huonelämmitin ei kytkeydy pois päältä automaattisesti ennen kuin luot toisen automaation.
  1. Luo automaatio kohdasta Automaatio > .
  2. Lisää ehto valitsemalla Lisää ehto > Laitteen tilan muutos > Lämpötila-/kosteusmittari > Lämpötila.
  3. Aseta lämpötilaksi 18 °C (A) ja ehdoksi vähemmän kuin (B) ja napauta Aseta.
  4. Lue tiedot ja valitse OK.
  5. Lisää toiminto napauttamalla Sitten > Lisää toiminto > Laitteen hallinta > Lämmitys > Asetusarvo. Aseta lämpötila 20 °C (C) ja napauta sitten Aseta.
  6. Lue tiedot ja valitse OK.
  7. Kirjoita automaation nimi.
    EHDOTUS: Voit valita automaatiotasi edustavan kansikuvan valitsemalla .
  8. Valitse Tallenna.
    Kun automaatio on tallennettu, se näkyy Automaatio-välilehdessä.
    HUOMAUTUS: Voit ottaa tallennetut automaatiot käyttöön tai poistaa ne käytöstä Automaatio-välilehdellä valitsemalla (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?