Showing 9,241 - 9,250 of 9,886 results

Page 925 of 989
  • LED Indication

    Exxact - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Status Press the push button 3 times and hold it down once for > 10 s. After 10 s, the LED blinks red. The device is in reset mode. It is reset to the factory settings after 10 seconds. The device then restarts and the LED blinks green for a few seconds and then stays amber. Identifying the
  • Setting the room temperature manually

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

  • LED Indication

    LK FUGA Wiser Push-button Switch – Wiser Home Device user guide

    Status Press the push-button 3 times and hold it down once for > 10 s. After 10 s, the LED blinks red. The relay switch is in reset mode. It is reset to the factory settings after 10 seconds. The relay switch then restarts and the LED blinks green for a few seconds and then stays amber
  • Oplysninger om sikkerhed

    Wiser Smat Plug 16 A – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

  • Appairage du dispositif avec la passerelle Wiser

    Unica - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    code et choisissez l’une des options suivantes : (A) : Entrez l’adresse MAC et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC et le code d’installation sont valides. (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC et le code
  • Om dokumentet

    Exxact – Strömställare 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Om dokumentet Om dokumentet Om dokumentet Dokumentets omfattning Detta dokument innehåller detaljerad information om Exxact – Strömställare 10 A uppkopplad, och går igenom dess funktioner, installation, konfiguration och drift. Det förklarar hur du parkopplar enheten med den trådlösa brytaren och
  • Ouverture/fermeture du volet à l’aide de l’application

    Odace - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l’appareil. Appuyez sur (A) ou (B) du volet ou de la lame de volet pour ouvrir/fermer le volet ou la lame de volet. Vous pouvez également ouvrir/fermer le volet ou la lame de volet : En sélectionnant le volet ou la lame de volet et en utilisant le curseur dans l’écran de contrôle de l’appareil pour ouvrir
  • Schalter

    System M und System D - Connected Taster-Modul, 1fach/2fach – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Leuchten 1fach, um zum Bildschirm Gerätedetails zu gelangen. A Gerätename: Tippen Sie zum Ändern des Gerätenamens. B Platzierung: Antippen, um das Gerät einem beliebigen Raum zuzuweisen (z. B. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche usw.). Weitere Informationen zum
  • Einstellen des saisonalen Komfortmodus

    System M und System D - Connected Taster-Modul, 1fach/2fach – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Konfiguration des saisonalen Komfortmodus: A Saisonaler Komfortmodus: Tippen Sie auf den Umschalter, um den saisonalen Komfortmodus ein-/auszuschalten. B Jalousien: Antippen, um die Ausrichtung und Position der Jalousien in der Wiser Home App zu ändern. Siehe Ausrichtung und Position der Jalousie ändern für
  • Réglage de la limite supérieure / inférieure de la sonde de plancher

    Wiser Actionneur de Chauffage électrique pour la commande de température – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    de chauffage électrique. Appuyez sur Limite supérieure de la température de plancher / Limite inférieure de la sonde de plancher (A) et définissez la limite de température supérieure / inférieure. La plage de limite supérieure est comprise entre 5 °C et 40 °C. La plage de limite inférieure est comprise entre 4 °C et 39 °C. Appuyez sur OK. Vous pouvez sélectionner Désactivé si le réglage de la limite de la sonde de plancher n’est pas nécessaire.
Page 925 of 989