DUG_Odace Shutter_WH-08

Ouverture/fermeture du volet à l’aide de l’application

Pour ouvrir/fermer le volet :
  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve l’appareil.
  2. Appuyez sur (A) ou (B) du volet ou de la lame de volet pour ouvrir/fermer le volet ou la lame de volet.
    SUGGESTION: Vous pouvez également ouvrir/fermer le volet ou la lame de volet :
    • En sélectionnant le volet ou la lame de volet et en utilisant le curseur dans l’écran de contrôle de l’appareil pour ouvrir/fermer le volet ou la lame de volet.

    • Lorsque vous l’ajoutez à vos Favoris. Pour en savoir plus sur les Favoris, reportez-vous à Gestion des favoris dans le Guide de l’utilisateur du système correspondant.

      NOTE: Si un seul dispositif est disponible dans le système Wiser, l’onglet Contrôle ne sera pas visible. Toutes les fonctions seront accessibles via l’écran d’accueil.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.