DUG_Exxact strömställare_WH-01

Om dokumentet

Dokumentets omfattning

Detta dokument innehåller detaljerad information om Exxact – Strömställare 10 A uppkopplad, och går igenom dess funktioner, installation, konfiguration och drift. Det förklarar hur du parkopplar enheten med den trådlösa brytaren och Wiser-hubben, använder den manuellt eller via Wiser Home-appen och anpassar funktioner som schemaläggning, scenarion och automatisering. Det innehåller även LED-indikationer, återställningsprocedur och tekniska specifikationer.

Anmärkning om giltighet

Egenskaperna hos de produkter som beskrivs i det här dokumentet är avsedda att matcha de egenskaper som finns tillgängliga på www.se.com. Som en del av vår bolagsstrategi för kontinuerliga förbättringar kan vi komma att revidera innehållet med tiden för att förtydliga och precisera det. Om du upptäcker någon skillnad mellan egenskaperna i det här dokumentet och egenskaperna på www.se.com kan du göra bedömningen att det är www.se.com som har den senaste informationen.

För din säkerhet

FARA
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR
Säker elinstallation får endast utföras av kunnig personal. Skickliga yrkesverksamma måste bevisa djup kunskap inom följande områden:
- Anslutning till installationsnätverk.
- Anslutning av elektriska installationsapparater.
- Dragning och förläggning av elektrisk kabel.
- Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och andra bestämmelser.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Allmän information om cybersäkerhet

Under de senaste åren har det växande antalet nätverksanslutna maskiner och produktionsanläggningar ställts inför en motsvarande ökning av potentialen för cyberhot, såsom obehörig åtkomst, dataintrång och driftavbrott. Du måste därför överväga alla möjliga cybersäkerhetsåtgärder för att hjälpa till att skydda tillgångar och system mot sådana hot.

För att skydda dina Schneider Electric-produkter ligger det i ditt intresse att implementera de bästa metoderna för cybersäkerhet som beskrivs i dokumentet Cybersecurity Best Practices.

Schneider Electric tillhandahåller ytterligare information och hjälp:

Miljödata

Hitta och ladda ned heltäckande miljödata för dina produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile), EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions) och mycket mer.


https://www.se.com/myschneider

Allmän information om Schneiders miljödataprogram

Klicka på länken nedan för att läsa om Schneider Electrics miljödataprogram.


https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU.

Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på

Tillgängliga språk för dokumentet

Dokumentet finns på följande språk:

  • Engelska

  • Svenska

  • Finska

Information om icke-inkluderande eller okänslig terminologi

Schneider Electric är ett ansvarstagande och inkluderande företag som kontinuerligt uppdaterar kommunikation och produkter som innehåller icke-inkluderande eller okänslig terminologi. Trots dessa ansträngningar kan vårt innehåll dock fortfarande innehålla termer som vissa kunder anser vara olämpliga.

Varumärken

  • Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.
  • Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
  • Apple® och App Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
  • Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
  • Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
  • Amazon Alexa™ är ett varumärke som tillhör AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
  • Google Home™ är ett varumärke som tillhör Google INC.
  • QR-kod är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?