DUG_Wiser Relais 16A pour contrôle de température_WH-07

Réglage de la limite supérieure / inférieure de la sonde de plancher

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez activer/désactiver le chauffage électrique au sol en définissant une limite de température inférieure / supérieure. Cela vous permet de maintenir la température au sol dans les limites définies.
Pour définir la limite de température de la sonde de plancher :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Dispositifs > Chauffage > Actionneur de chauffage électrique.
  3. Appuyez sur Limite supérieure de la température de plancher / Limite inférieure de la sonde de plancher (A) et définissez la limite de température supérieure / inférieure.
    NOTE:
    • La plage de limite supérieure est comprise entre 5 °C et 40 °C.

    • La plage de limite inférieure est comprise entre 4 °C et 39 °C.

  4. Appuyez sur OK.
    SUGGESTION: Vous pouvez sélectionner Désactivé si le réglage de la limite de la sonde de plancher n’est pas nécessaire.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?