Showing 9,281 - 9,290 of 9,886 results

Page 929 of 989
  • Micro Module Shades Control (Puck)

    System M and System D- Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    succession. The status LED blinks green on the Puck. If the Puck is located behind the mechanical double push button, the status LED is not visible. The shutter moves up and down for a few times. The status LED stops blinking green on the Wireless switch and the Puck. The Puck can now be controlled by the Wireless switch.
  • Exempel på automatisering

    Wiser golvvärmeregulator/fördelarpanel – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    > för att skapa en automatisering. För att lägga till ett villkor trycker du på Lägg till villkor > Ändring av enhetens status > Temperatur-/luftfuktighetssensor > Temperatur. Ställ in temperaturen på 18 °C (A) och villkoret på mindre än (B) och tryck på Ställ in. Läs informationen och
  • Dépannage

    Wiser Centrale de Câblage pour Planche – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Dépannage Dépannage Dépannage Symptôme Cause possible Solution La LED de configuration orange clignote. Signal faible ou inexistant entre la passerelle Wiser et le contrôleur de plancher chauffant. La connexion a été perdue. Vérifiez que la passerelle est en ligne. Vérifiez l’intensité du signal
  • Multiwire Micro Module Dimmer

    Odace - Connected Wireless Switch 1-gang/ 2-gang – Wiser Home Device user guide

    LED blinks green on the Dimmer. If the Dimmer is located behind the mechanical push button, the status LED is not visible. The light connected to the Dimmer blinks for a few times. The status LED stops blinking green on the Wireless switch and the Dimmer. The Dimmer can now be controlled by the Wireless switch.
  • Micromódulo control de persianas (Puck)

    Unica - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    mecánico, el LED de estado no estará visible. La persiana se mueve hacia arriba y hacia abajo un par de veces. El LED de estado deja de parpadear en verde en el interruptor inalámbrico y el puck. El puck se puede controlar ahora a través del interruptor inalámbrico.
  • Micromódulo interruptor de luz (Puck)

    Unica - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    estará visible. La luz conectada al puck parpadea unas cuantas veces. El LED de estado deja de parpadear en verde en el interruptor inalámbrico y el puck. El puck se puede controlar ahora a través del interruptor inalámbrico.
  • Passage du fonctionnement 1 Bouton au fonctionnement 2 Boutons

    Ovalis - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    la passerelle. Le commutateur sans fil est en mode 1 Bouton par défaut. Pour changer de mode, procédez comme suit : Retirez l’enjoliveur 1 Bouton du commutateur sans fil. Appuyez sur les boutons-poussoirs (A et B) et maintenez-les enfoncés pendant au moins 10 secondes jusqu’à ce que la LED commence
  • LED indications

      Same topic found multiple times in this document:
    Initiates joining the Boiler Relay to a Wiser System. Normal: Boiler ON Solid green The Boiler Relay is powered On and heating is currently active. Normal: Boiler OFF The Boiler Relay is powered OFF and heating is currently inactive. RF error Solid amber The Boiler Relay is unable to communicate with the
  • Exemple d’automatisme

      Same topic found multiple times in this document:
    automatisme. Accédez à Automatismes > pour créer un automatisme. Pour ajouter une condition, appuyez sur Ajouter une condition > Changement d'état d'un équipement > Capteur de température / d’humidité > Température. Réglez la température à 18 °C (A) et la condition à moins de (B), puis appuyez
  • Esimerkki automaatiosta

    Wiser liiketunnistin katto – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    ; luodaksesi automaation. Valitse Lisää ehtoja > Laitteen tilan muutos ja etsi tunnistin laiteluettelosta. Valitse Liiketunnistin > Liiketunnistus > Havaittu > Aseta (A). Ei tarvetta asettaa Milloin-ehtoa, koska himmennin kytkeytyy päälle, kun liike tunnistetaan. Lisää toiminto valitsemalla
Page 929 of 989