DUG_Golvvärmeanslutningsremsa_WH-07

Exempel på automatisering

Den här demonstrationen visar hur du skapar en automatisering som sätter uppvärmningen till önskad temperatur (börvärde) på 20 °C när temperaturen är lägre än 18 °C.
OBS: Det är obligatoriskt att skapa två automatiseringar:
  • Slå först på elementet vid önskad temperatur på 20 °C när rumstemperaturen är 18 °C eller lägre.

  • Sedan stänger du av elementet när rumstemperaturen är 25 °C eller högre.


Rumsvärmaren stängs inte av automatiskt förrän du har skapat en ny automatisering.
  1. Gå till Automatisering > för att skapa en automatisering.
  2. För att lägga till ett villkor trycker du på Lägg till villkor > Ändring av enhetens status > Temperatur-/luftfuktighetssensor > Temperatur.
  3. Ställ in temperaturen på 18 °C (A) och tillståndet som mindre än (B) och tryck på Ställ in.
  4. Läs informationen och tryck på OK.
  5. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd > Styr en enhet > Uppvärmning > Börvärde. Ställ in temperaturen på 20 °C (C) och tryck sedan på Ställ in.
  6. Läs informationen och tryck på OK.
  7. Ange automatiseringens namn.
    FÖRSLAG: Du kan välja en bild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .
  8. Tryck på Spara.
    När automatiseringen har sparats visas den på fliken Automatisering.
    OBS: Du kan aktivera eller inaktivera sparade automatiseringar på fliken Automatiseringar genom att använda (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?