Showing 9,341 - 9,350 of 9,886 results

Page 935 of 989
  • LED Indication

    Exxact - Connected Multiwire Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    Status Press the push button 3 times and hold it down once for > 10 s. After 10 s, the LED blinks red. The device is in reset mode. It is reset to the factory settings after 10 seconds. The device then restarts and the LED blinks green for a few seconds and then stays amber. Identifying the
  • Inställningar för golvsensorer

    Renova – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

  • Använda enheten

    Exxact – Rörelsedetektor med tryckdimmer m. nolla LED uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Använda enheten Använda enheten Använda enheten På enhetskontrollskärmen kan du slå på/av , justera ljusstyrkan och styra olika inställningar. På fliken Kontroll väljer du Rörelsesensordimmer. På enhetskontrollskärmen visas följande alternativ: A Tryck för att slå på/stänga av enheten. B Dra
  • Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser avec relais

    Wiser Thermostat d'Ambiance – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4. Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes : (A) : Saisissez l’ Adresse MAC/EUI
  • Beispiel für eine Automatisierung

    System M und System D - Connected Taster-Modul, 1fach/2fach – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    erstellen. Um eine Bedingung hinzuzufügen, tippen Sie auf Eine Bedingung hinzufügen Änderung des Gerätestatus Türsensor, tippen Sie auf (A) zum Öffnen und tippen Sie dann auf Einstellung. Lesen Sie die Informationen und tippen Sie auf OK. Um die Uhrzeit einzustellen, tippen Sie auf Wann Zeit hinzufügen
  • Exempel på automatisering

    Wiser 16A relä för temperaturreglering – Användarguide för enheten

    > för att skapa en automatisering. För att lägga till ett villkor trycker du på Lägg till villkor > Ändring av enhetens status > Temperatur-/luftfuktighetssensor > Temperatur. Ställ in temperaturen på 18 °C (A) och villkoret på mindre än (B) och tryck på Ställ in. Läs informationen och
  • Changing the device from 1-gang to 2-gang

    System M and System D- Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    steps to change the mode: Remove the 1-gang rocker from the module. Module damage The module is locked into the rocker. Use a screwdriver and carefully remove the rocker from the module. Mount the 2-gang rocker on the module. Insert the module into the frame from the front and ensure that it clicks
  • Konfiguration af enheden

    Wiser trådløs relæ for indbygning (puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Konfiguration af enheden Konfiguration af enheden Konfiguration af enheden På skærmbilledet Oplysninger om enheden kan du konfigurere enhedsindstillingerne efter dine præferencer. Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Lys Enkeltrelæ for at finde skærmen Oplysninger om enheden. A Enhedens navn
  • Ajuste manual de la temperatura de la habitación

    Termostato de habitación Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    consigna, espere 10 segundos y compruebe que se está visualizando la consigna deseada. La cantidad de tiempo que la potenciación permanece activa depende de cuántas veces pulsas O como se indica a continuación: Presione 1 vez = 30 minutos Presione 2 veces = 1 hora Presione 3 veces = 2 horas Presione 4
  • Exempel på automatisering

    Wiser rumstermostat – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    > för att skapa en automatisering. För att lägga till ett villkor trycker du på Lägg till villkor > Ändring av enhetens status > Temperatur-/luftfuktighetssensor > Temperatur. Ställ in temperaturen på 18 °C (A) och villkoret på mindre än (B) och tryck på Ställ in. Läs informationen och
Page 935 of 989