DUG_Termostato de habitación_WH-08

Ajuste manual de la temperatura de la habitación

Puede aumentar o reducir o potenciar la temperatura ambiente mediante el botón del termostato de habitación.

La temperatura de la habitación puede aumentarse o disminuirse, y el tiempo de impulso puede ajustarse usando un botón de termostato de la habitación.

  • Presione el botón + para aumentar la temperatura del punto de ajuste en 0,5 °C.

  • Pulse el botón - para disminuir la temperatura del punto de ajuste en 0,5 °C.

NOTA: Si cambia el valor de consigna en más de 3 °C a la vez, espere 5 segundos. Cuando la pantalla se apague, tocar cualquiera de los botones y asegurarse de que se muestra el valor de consigna deseado.

La cantidad de tiempo que la potenciación permanece activa depende de cuántas veces pulsas O como se indica a continuación:

  • Presione 1 vez = 30 minutos

  • Presione 2 veces = 1 hora

  • Presione 3 veces = 2 horas

  • Presione 4 veces = 3 horas

  • Presione 5 veces = Cancelar

NOTA: Con solo las funciones de potenciación, puede establecer el tiempo, como cuánto tiempo desea que la habitación se caliente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?