DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad_WH-00

Använda enheten

På enhetskontrollskärmen kan du slå på/av, justera ljusstyrkan och styra olika inställningar.

På fliken Kontroll väljer du Rörelsesensordimmer.

På enhetskontrollskärmen visas följande alternativ:

A

Tryck för att slå på/stänga av enheten.

B

Dra skjutreglaget uppåt/nedåt för att öka/minska rörelsedimmerns ljusstyrka. Mer information finns i Justera ljusstyrkan.

C

Visar det aktuella Lux-värdet för det ljus som finns i rummet.

D

Tryck för att öppna skärmen Schema, där du kan skapa ett schema. Mer information finns i Ställa in ett schema.

E

Tryck för att lägga till enheten i avsnittet Favoritenheter på skärmen Hem. För mer information om Favorit, se Hantera favoriter i respektive bruksanvisning.

F

Tryck för att öppna skärmen Historik, som visar tidigare registrerade rörelsedetekteringshändelser, inklusive datum, tid och status för varje händelse. Mer information finns i Historik.

G

Tryck för att öppna skärmen Enhetsinställningar och konfigurera inställningarna. Mer information finns i Konfigurera enheten.

H

Visar det aktuella läget för rörelsedetektering, t.ex:

  • Upptagen: Rörelse detekteras.

  • Ej detekterad: Ingen rörelse detekteras.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?