DUG_Thermostat d'Ambiance_WH-09

Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser avec relais

À l’aide de l’application Wiser Home, appairez votre thermostat d’ambiance à la passerelle Wiser avec relais pour accéder au thermostat d’ambiance et le contrôler.
IMPORTANT: Insérez les piles avant l’appairage et suivez les instructions à l’écran pour le thermostat d’ambiance.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur l’icône Equipements > et appuyez sur Chauffage > Thermostat d’Ambiance.
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur l’onglet Contrôle > > Chauffage > Thermostat d'Ambiance.
  3. Appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le QR code situé sur l’appareil.
    NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.

    Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes :

    • (A) : Saisissez l’Adresse MAC/EUI-64 et le Code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.

    • (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation.

  4. Appuyez sur Suivant pour saisir le nom du thermostat d’ambiance et l’attribuer à une pièce existante ou à une nouvelle pièce, puis appuyez sur Envoyer.
  5. Appuyez sur Type de chauffage et sélectionnez l’une des options suivantes, puis appuyez sur Terminé :
    • Aucun : Si le contrôleur de plancher chauffant (UFH) n’a pas été installé ou si vous préférez ne pas utiliser de thermostat d’ambiance avec le contrôleur de plancher chauffant, sélectionnez Aucun et passez à l’étape 7.
    • Contrôleur Plancher Chauffant : Si le contrôleur de plancher chauffant est installé et que vous souhaitez utiliser un thermostat d’ambiance avec le contrôleur de plancher chauffant, sélectionnez Contrôleur Plancher Chauffant et passez à l’étape 6.
  6. Mettre à jour les détails suivants :
    • Canaux de chauffage au sol : Sélectionnez le canal qui est attribué à la même pièce que le thermostat d’ambiance à l’étape 4.
    • Attribution des sondes de plancher : Activez l’interrupteur à bascule si vous souhaitez utiliser la sonde de plancher UFH qui est attribuée à la même pièce que le thermostat d’ambiance.
    NOTE:
  7. Appuyez sur Envoyer pour terminer le processus d’appairage.

    Une fois l'appareil appairé, un écran de confirmation s'affiche avec les options suivantes :

    • + Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.

    • Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.

    NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement.

Le thermostat d’ambiance est maintenant répertorié dans l’onglet Contrôle sous l’onglet Tout et les onglets de la pièce en question.

IMPORTANT: Si l'entrée de refroidissement est activée dans le contrôleur de plancher chauffant, vérifiez que l’interrupteur à bascule Paramètres de la pièce > Exclure du rafraîchissement est activé. Cela peut être utile s'il y a des zones dans un bâtiment qui ne nécessitent pas de refroidissement, telles que des salles de stockage ou des espaces inoccupés. Voir Entrée de refroidissement UFH.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?