Showing 971 - 980 of 9,870 results

Page 98 of 987
  • Setting up the Hub

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    setting up a Wiser System and adding devices without having to be logged in. You can also setup the Wiser System by using the app as a Home Owner after creating an account. Refer to Setting up an Account for information on how to create an account.
  • Setting up the Hub

    Wiser Home – System User Guide (Belgium)

    setting up a Wiser System and adding devices without having to be logged in. You can also setup the Wiser System by using the app as a Home Owner after creating an account. Refer to Setting up an Account for information on how to create an account.
  • Setting up the Hub

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    setting up a Wiser System and adding devices without having to be logged in. You can also setup the Wiser System by using the app as a Home Owner after creating an account. Refer to Setting up an Account for information on how to create an account.
  • Creación de una automatización

    Plenum Airzone y Aidoo Pro - Aire acondicionado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    pantalla, puntear Automatización . Pulse y elija un icono que mejor represente su automatización. Introduzca un nombre de automatización (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones (B) para cumplir. Todas las condiciones: se deben cumplir todas las condiciones para activar una
  • Climatiseur Airzone Plénum et Aidoo Pro Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    sur > Moments > . 2. Saisissez le nom du moment (A). 3. Appuyez sur Ajouter des actions (B) pour sélectionner la liste des appareils. 4. Sélectionnez les appareils (C) pour lesquels vous souhaitez définir une actionet cliquez sur Terminé. 5. Sur la page Éditeur de moment, sélectionnez l’un des
  • Création d’un automatisme

    Wiser détecteur de fumée connecté sur secteur 230V – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    créer et sauvegarder un automatisme, au moins une condition et une action doivent être ajoutées. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Accédez à Automatismes > pour créer un automatisme. Appuyez sur Si (A) et sélectionnez l’une des conditions suivantes à remplir (B) : Toutes les conditions : Cela
  • Moments

    Exxact - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    Moments Moments Moments Moment allows you to group multiple actions that are usually performed together. By using the Wiser Home app, you can create moments based on your needs.
  • Moments

    Exxact - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Moments Moments Moments Moment allows you to group multiple actions that are usually performed together. By using the Wiser Home app, you can create moments based on your needs.
  • Creación/actualización del perfil de hogar

    PowerTag Energy – Wiser Home Guía del usuario del dispositivo

    categorías como calefacción, cocina, iluminación, lavadora, etc. Para crear un perfil de hogar: En la página Perfil de hogar, pulse Continuar. Seleccione su tipo de hogar y pulse Siguiente. En función del tipo de hogar, los pasos 4 a 12 pueden ser diferentes. Establezca el tamaño de su hogar
  • Creación de una automatización

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de una automatización Creación de una automatización Creación de una automatización Siga estos pasos para crear una automatización: En la pantalla de Inicio, pulse . Vaya a Automatización y pulse para crear una automatización. Introduzca el nombre de la automatización (A) y seleccione
Page 98 of 987