DUG_PowerTag-E_WH-10

Creación/actualización del perfil de hogar

El usuario debe crear un perfil de hogar para comparar el consumo de energía con perfiles de hogar similares, así como para obtener el desglose del consumo de energía en categorías como calefacción, cocina, iluminación, lavadora, etc.
Para crear un perfil de hogar:
  1. En la página Perfil de hogar, pulse Continuar.
  2. Seleccione su tipo de hogar y pulse Siguiente.
    NOTA: En función del tipo de hogar, los pasos 4 a 12 pueden ser diferentes.
  3. Establezca el tamaño de su hogar pulsando (A) o utilizando la barra deslizante (B).
    NOTA: El tamaño máximo del hogar puede ser de 400 metros cuadrados.
  4. Establezca el número de personas que viven en su hogar pulsando (C) o utilizando la barra deslizante (D).
    NOTA: Se pueden añadir hasta 10 personas.
  5. Seleccione el sistema de calefacción principal y pulse Siguiente:
    • Radiadores
    • Bomba térmica aire-aire
    • Bomba térmica agua-aire
    • Bomba de calor geotérmica
    • Calefacción urbana
    • Estufa de pellets
    • Gas
    • Otros
  6. Seleccione el tipo de sistema de agua caliente y pulse Siguiente:
    • Calefacción urbana
    • Calentador de agua (depósito de agua)
    • Bomba térmica agua-aire
    • Bomba de calor geotérmica
    • Gas
    • Otros
  7. Seleccione los electrodomésticos que utiliza para cocinar y pulse Siguiente:
    NOTA:
    • De forma predeterminada, será 0; utilice +/- para establecer el número.

    • Se pueden añadir un máximo de 5 electrodomésticos.

  8. Seleccione los aparatos que tiene en su hogar y pulse Siguiente:
    • Lavavajillas
    • Lavadoras
    • Secadoras
    • Televisores
    • Videoconsolas
    • Ordenadores portátiles
    • Ordenadores de sobremesa
    NOTA: Se pueden añadir un máximo de 5 aparatos.
  9. Seleccione los frigoríficos y congeladores de la lista:
    • Frigoríficos
    • Congeladores
    • Frigoríficos y congeladores
    NOTA: Se pueden añadir un máximo de 5 aparatos.
  10. Seleccione el número de vehículos eléctricos y pulse Siguiente.
  11. Seleccione los aires acondicionados de la lista y pulse Hecho.
    • Bomba térmica aire-aire
    • Bomba térmica reversible aire-agua
    • Otros
    NOTA: Para actualizar el perfil de hogar, en la pestaña Información , pulse Actualizar mi perfil de hogar y continúe desde el paso 2.
    Para ver el historial y la información sobre el consumo energético estimado de hogares similares, consulte Información personalizada sobre energía (energía estimada).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?