DUG_Détecteur de fumée filaire_WH-03

Création d’un automatisme

Un automatisme vous permet de regrouper plusieurs actions, déclenchées automatiquement ou à des moments planifiés. À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins.
NOTE: Pour créer et sauvegarder un automatisme, au moins une condition et une action doivent être ajoutées.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Accédez à Automatismes > pour créer un automatisme.
  3. Appuyez sur Si (A) et sélectionnez l’une des conditions suivantes à remplir (B) :
    • Toutes les conditions : Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
    • Toute condition : Cela déclenche une action lorsqu’au moins une condition est remplie.
  4. Pour ajouter une condition, appuyez sur Ajouter des conditions > Changement d’état d’un équipement > Détecteur de fumée et sélectionnez l’une des options suivantes (C) :
    • Détecteur de fumée - Lorsque l’appareil détecte de la fumée.
    • Alarme de température - Lorsque l’appareil détecte une augmentation de température.
    • Alarme à distance - Lorsque l’appareil est déclenché par un appareil interconnecté.
    • Alarme de test - Lorsque l’appareil est en mode Test.
    • Mode silence - Lorsque l’appareil est en mode silencieux.
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions.
    NOTE: Pour supprimer une condition, balayez-la vers la gauche et appuyez sur (D).
  5. Pour définir une heure précise pour votre automatisme, appuyez sur Quand > Ajouter un horaire et sélectionnez l’un des éléments suivants (E) :
    • Heure précise de la journée : Lever du soleil, Coucher du soleil, Personnalisé
    • Période de temps : Journée, La nuit, Personnalisé
    NOTE: Pour supprimer une heure précise, balayez-la vers la gauche, et appuyez sur .
  6. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez l’une des options suivantes (F) :
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 actions.
    • Contrôler un appareil : Sélectionnez un appareil à déclencher.
    • Envoyer une notification : Activez la notification pour l’automatisme.
    • Activer un moment : Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
    • Attendez : Cette option vous permet d’ajouter un retard dans une séquence d’automatisme. Vous pouvez définir la durée d’attente en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu’à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions au sein d'un automatisme.
    NOTE: Pour supprimer une action, balayez vers la gauche sur l’action et appuyez sur (G).
  7. Saisissez le nom de l’automatisme (H) et appuyez sur Sauvegarder.

    Vous pouvez choisir dans la liste l’icône qui représente le mieux votre automatisme en appuyant sur .

    Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes. (I) permet d’activer et de désactiver l’automatisme.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?