Showing 9,711 - 9,720 of 9,886 results

Page 972 of 989
  • Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

    Wiser Schaltaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren. Wenn der QR-Code falsch ist, wird eine Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen: (A): Geben Sie
  • Acerca del dispositivo

    Termostato de calefacción por suelo radiante de Wiser / Regleta de conexión – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    configuración LED de configuración Botón Canal LED de refrigeración Nombres de salas LED de canal de 1 a 6 LED para contacto de bomba LED para quemador o caldera LED para la fuente de alimentación de 230 V/24 V
  • Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

    Wiser Bewegungsmelder – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren. Wenn der QR-Code falsch ist, wird eine Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen: (A): Geben Sie
  • Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

    Wiser Fenster-/Türsensor – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    , tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren. Wenn der QR-Code falsch ist, wird eine Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen: (A
  • Konto erstellen

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    Einrichtung des Wiser-Systems fortfährt. Nur Hauseigentümer haben Zugriff auf die Funktion „Konto erstellen“. Tippen Sie auf dem Begrüßungsbildschirm auf Neues System einrichten (A). Tippen Sie auf Hauseigentümer (B), um ein Konto zu erstellen. Geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein. Geben Sie ein
  • Oprettelse af en automatisering

    Wiser Røgsensor Batteri – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    mindst én betingelse og handling for at oprette og gemme automatisering. Tryk på på Hjem skærmen. Gå til Automatisering > for at oprette en automatisering. Tryk på Hvis (A), og vælg en af følgende betingelser for at opfylde (B): Alle forhold: Dette udløser kun en handling, når alle betingelser er
  • Skapa en automatisering

    Wiser-brandvarnare med batteri – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    och spara en automatisering måste minst ett villkor och en åtgärd läggas till. På startskärmen trycker du på . Gå till Automatisering > för att skapa en automatisering. Tryck på Om (A) och välj något av följande villkor som ska uppfyllas (B): Alla villkor: Detta utlöser en åtgärd endast när alla
  • Konfiguration af enheden

    Wiser Multiwire LED lysdæmper (Puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    Konfiguration af enheden Konfiguration af enheden Konfiguration af enheden Med Wiser Home-appen kan du konfigurere lysdæmperen, som du ønsker. Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Lamper Puck lysdæmper for at finde skærmen Enhedsoplysninger. A Navn på enhed: Tryk for at ændre navnet på enheden
  • Een account aanmaken

    Wiser Home – Systeem gebruikshandleiding (België)

    gaan instellen. Alleen een huiseigenaar heeft toegang om een account aan te maken. In het welkomstscherm, tik op Beginnen (A). Tik op Huiseigenaar (B) om een account aan te maken. Voer uw naam en e-mailadres in Voer een wachtwoord in Het wachtwoord moet minstens aan de volgende criteria voldoen: Acht
  • Parring af enheden med Wiser-hubben

    Wiser røgsensor 230VAC – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    følgende muligheder: (A): Indtast Mac-adresse/EUI-64 og Installationskode, og tryk derefter på Tilslut. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig. (B): Tryk på denne mulighed, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden. Tryk på Næste, tryk
Page 972 of 989