DUG_Schaltaktor 1fach UP_WH-07

Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

Sie können Ihren Aktor mit dem Wiser Hub koppeln, um auf den Aktor zuzugreifen und ihn zu steuern.
  1. Tippen Sie auf der SeiteÜbersicht auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > > Leuchten > Unterputz-Schaltaktor.
    VORSCHLAG: Sie können auch durch Tippen auf Kontrolle > > Leuchten > Unterputz-Schaltaktor navigieren.
  3. Tippen Sie auf QR-Code scannen und erlauben Sie der Wiser Home-App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.
    HINWEIS: Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren.

    Wenn der QR-Code falsch ist, wird eine Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • (A): Geben Sie die MAC-Adresse und den Installationscode ein und tippen Sie auf Verbinden. Die App überprüft, ob die MAC-Adresse und der Installationscode gültig sind.

    • (B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die MAC-Adresse und den Installationscode nicht finden können.

  4. Tippen Sie auf Weiter und wählen Sie eine der Optionen aus, um das Gerät hinzuzufügen:
    • Drücken Sie die Setup/Reset-Taste 3 Mal kurz am Aktor mit einem Schraubendreher und achten Sie darauf, dass die LED gelb blinkt.
    • Drücken Sie den Drucktaster 3-mal kurz.
      HINWEIS: Befindet sich der Aktor hinter dem Drucktaster, ist die Status-LED nicht sichtbar.

    Warten Sie einige Sekunden, bis die LED grün leuchtet und die App bestätigt, dass das Gerät verbunden ist.

    HINWEIS: Wenn die LED grün und rot blinkt, lesen Sie die Anweisungen, indem Sie auf LED blinkt grün und rot? tippen, oder lesen Sie den Abschnitt Problembehandlung unter.
  5. Tippen Sie auf Weiter, um den Namen des Geräts einzugeben und das Gerät einem neuen oder einem vorhandenen Raum zuzuweisen. Tippen Sie anschließend auf Eingeben.

    Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:

    • + Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.

    • Starten Sie die Verwendung Ihres Geräts: Tippen Sie darauf, um die Verwendung des gekoppelten Geräts zu starten.

    HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind.

    Der Aktor ist jetzt auf der Registerkarte Kontrolle unter den Registerkarten Alle und Raum.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?