DUG_Regleta de conexión de calefacción por suelo radiante_WH-07

Acerca del dispositivo

El Controlador de calefacción por suelo radiante Wiser (en lo sucesivo denominado Calefacción por suelo radiante / UFH) se utiliza para controlar las cabezas de las válvulas de actuador térmico para regular el flujo de agua caliente en las tuberías de suelo radiante.

La UFH está disponible en las siguientes versiones:

  • Termostato UFH calor/frío

  • Termostato UFH calor

  • Termostato UFH calor/frío 24 V

El UFH calor/frío y el UFH calor/frío 24 V también se puede utilizar para controlar una bomba de calor o una caldera. El termostato UFH solo se debe utilizar con sistemas de suelo radiante hidrónicos. Funciona en combinación con el Wiser Hub y los termostatos de habitación Wiser, y controla la temperatura de habitaciones/zonas individuales.

SUGERENCIA: Hay un total de 6 canales disponibles en la calefacción por suelo radiante; según los requisitos de sus habitaciones/zonas, seleccione el canal:
  • Canal 1/2: puede utilizarlo para una habitación de tamaño grande para controlar 4 cabezales de válvula de actuadores térmicos para suministrar agua caliente.

  • Canal 3/4: puede utilizarlo para una habitación de tamaño medio para controlar 2 cabezales de válvula de actuadores térmicos para suministrar agua caliente.

  • Canal 5/6: puede utilizarlo para una habitación de tamaño pequeño para controlar un cabezal de válvula de actuador térmico para suministrar agua caliente.

Con sistemas mixtos (UFH y radiadores), pueden añadirse termostatos de radiador Wiser y, de este modo, se puede controlar un sistema de calefacción hidrónico completo. El sistema es fácil de expandir: se pueden añadir 2 regletas de conexión Wiser adicionales (y opcionalmente termostatos de radiador).
1x UFH máx. 6 habitaciones/zonas
2x UFH máx. 12 habitaciones/zonas
3x UFH máx. 16 habitaciones/zonas


Funciones de la calefacción por suelo radiante:

  • Control remoto de la calefacción por suelo radiante mediante la aplicación Wiser Home.

  • Aumente la temperatura ambiente mediante el botón central del termostato de habitación Wiser.

Esquema de los elementos de mando

  1. Botón de configuración

  2. LED de configuración

  3. Botón Canal

  4. LED de refrigeración

  5. Nombres de salas

  6. LED de canal de 1 a 6

  7. LED para contacto de bomba

  8. LED para quemador o caldera

  9. LED para la fuente de alimentación de 230 V/24 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?