DUG_Smoke alarm DC_WH-03

Oprettelse af en automatisering

Med en automatisering kan du gruppere flere handlinger, der udløses automatisk eller på planlagte tidspunkter. Med Wiser Home-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov.
BEMÆRK: Du skal tilføje mindst én betingelse og handling for at oprette og gemme automatisering.
  1. Tryk på på Hjem-skærmen.
  2. Gå til Automatisering > for at oprette en automatisering.
  3. Tryk på Hvis (A), og vælg en af følgende betingelser for at opfylde (B):
    • Alle forhold: Dette udløser kun en handling, når alle betingelser er opfyldt.
    • Enhver tilstand: Dette udløser en handling, når mindst én betingelse er opfyldt.
  4. For at tilføje betingelse skal du trykke på Tilføj betingelser > Ændring af enhedens status > Røgalarm og vælge en af følgende (C):
    • Røgalarm - når enheden registrerer røg.
    • Temperaturalarm - når enheden registrerer temperaturstigning.
    • Fjernalarm - når enheden udløses af en forbundet enhed.
    • Testalarm - når enheden er i testtilstand.
    • Stille tilstand - når enheden er i stille tilstand.
    BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser.
    BEMÆRK: For at fjerne en betingelse skal du stryge til venstre og trykke på (D).
  5. For at indstille et bestemt tidspunkt for din automatisering skal du trykke på Når > Tilføj tid og vælge en af følgende (E):
    • Bestemt tidspunkt på dagen: Solopgang, solnedgang, brugerdefineret
    • Tidsrum: Dagtimerne, om natten, brugerdefineret
    BEMÆRK: For at fjerne et bestemt tidspunkt skal du stryge til venstre og trykke på .
  6. For at tilføje en handling skal du trykke på Og så > Tilføj en handling og vælge en af følgende (F):
    BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 handlinger.
    • Styr en enhed: Vælg en enhed, som du vil udløse.
    • Send besked: Slå beskeden til for automatiseringen.
    • Aktivér et scenarie: Vælg det scenarie, som du vil udløse.
    • Vent: Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig til at forsinke handlinger inden for en automatisering.
    BEMÆRK: Hvis du vil fjerne en handling, skal du stryge til venstre på handlingen og trykke på (G).
  7. Indtast automatiseringens navn (H), og tryk på Gem.

    Du kan vælge det ikon i listen, der bedst repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

    Når automatiseringen er gemt, vises den på fanen Automatisering. Med (I) du kan aktivere og deaktivere automatiseringen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?