Showing 9,751 - 9,760 of 9,886 results

Page 976 of 989
  • Schneider Charge

    - Frankrig + 33 (0) 1 41 29 70 00 Om dokumentet Om dokumentet Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison Frankrig + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison - Frankrig + 33 (0) 1 41 29 70 00 Schneider Charge Schneider Charge A
  • Parring af enheden med Wiser Hub

    Wiser temperatur-/fugtighedssensor – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    fortsætte til trin 4. Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet. Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden., og vælg en af følgende muligheder: (A): Indtast Mac-adresse/EUI-64 og Installer kode, og tryk derefter på Tilslut. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 og
  • Skapa en automatisering

    Wiser temperatur och luftfuktighetssensor – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    behov. På startskärmen trycker du på . Gå till Automatisering > för att skapa en automatisering. Max. 10 automatiseringar kan läggas till. Tryck på Om (A) och välj något av följande villkor (B): Alla villkor: Detta utlöser en åtgärd endast när alla villkor är uppfyllda. Alla tillstånd: Detta utlöser
  • Gerät mit Wiser Hub koppeln

    Wiser Multiwire LED-Dimmaktor – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    -Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 3 fortzufahren. Wenn der QR-Code falsch ist, erscheint die Meldung Falscher QR-Code gescannt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen: (A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und
  • Solución de problemas

    Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360 – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    corto. Asegúrese de que el sensor esté alejado de fuentes de calor, como aire acondicionado, ventilador eléctrico, calentador o superficie altamente reflectante. Asegúrese de que no haya objetos oscilantes dentro del alcance de detección. Compruebe que la carga no esté conectada directamente a la
  • Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser

    Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360 – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l’étape 4. Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes : (A) : Saisissez l’ Adresse MAC/EUI-64 et le Code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si
  • Skapa en automation

    Exxact - Ansluten rörelsesensor med tryckknappsdimmer med lysdioder – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Skapa en automation Skapa en automation Skapa en automation På startskärmen trycker du på . Gå till Automation > för att skapa en automation. Tryck på Om (A) och välj något av följande villkor (B): Alla villkor: Detta utlöser en åtgärd endast när alla villkor är uppfyllda. Alla tillstånd: Detta
  • Konfigurera enheten

    Exxact - Ansluten rörelsesensor med tryckknappsdimmer med lysdioder – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Konfigurera enheten Konfigurera enheten Konfigurera enheten På skärmen Uppgifter om enheten kan du konfigurera rörelsesensordimmern enligt dina önskemål. På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter Ljus Rörelsedimmer för att hitta skärmen Uppgifter om enheten. A Enhetens namn: Tryck för att
  • Skapa en automatisering

    Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Skapa en automatisering Skapa en automatisering Skapa en automatisering På startskärmen trycker du på . Gå till Automatisering och tryck sedan på för att skapa en automatisering. Ange ett namn på automatiseringen (A) och välj något av följande villkor som ska utlösa en automatisering. Alla villkor
  • Oprettelse af en automatisering

    LK FUGA® Wiser trådløst dobbeltrelæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Oprettelse af en automatisering Oprettelse af en automatisering Oprettelse af en automatisering Tryk på på Hjem-skærmen. Gå til Automatisering, og tryk derefter på for at oprette en automatisering. Indtast et navn på automatiseringen (A), og vælg en af følgende betingelser for at udløse en
Page 976 of 989