DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-06

Parring af enheden med Wiser Hub

Med Wiser Home-appen kan du parre din sensor med Wiser Hub.
  1. Tryk på på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > >Klima > Temperatur-/fugtighedssensor.
    TIP: Du kan også navigere ved at trykke på Styring > > Klima > Temperatur-/fugtighedssensor.
  3. Tryk på Scan QR-kode, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.
    BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode til at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4.

    Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet. Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden., og vælg en af følgende muligheder:

    • (A): Indtast Mac-adresse/EUI-64 og Installationskode, og tryk derefter på Tilslut. Appen verificerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.

    • (B): Tryk på denne indstilling, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

  4. Tryk på Næste, tryk kortvarigt 3 gange på funktionsknappen, og sørg for, at lysdioden blinker orange.

    Vent et par sekunder, indtil lysdioden bliver grøn, og appen bekræfter, at sensoren er tilsluttet.
  5. Sørg for, at det første batteridæksel er fastgjort sikkert, og installér derefter sensoren på basen. Se installationsvejledningen for mere information.
  6. Tryk på for at indtaste navnet på sensoren.
    BEMÆRK: Fortsæt til trin 8, hvis du har installeret følgende Wiser-varmeenhed i dit hjem og vil bruge temperatur-/fugtighedssensoren til temperaturstyring i forbindelse med denne enhed, fortsæt i modsat fald til trin 9.
    • Wiser 16 A relæ til styring af temperatur

    • Wiser radiator termostat

    • Forbindelsesskinne til Wiser gulvvarme (UFH)

  7. Tænd vippekontakten, hvis du vil bruge temperatur-/fugtighedssensoren til at måle rumtemperaturen sammen med dine termostater.
    TIP: Hvis den er aktiveret, kombineres data fra dine enheder for at vise den mest nøjagtige rumtemperatur og optimere varmestyringen.
  8. Tryk på Næste, og tilordn sensoren til et nyt rum eller et eksisterende rum, og tryk på Indsend.
    VIGTIG: Den næste skærm viser siden Enhedsindstillinger, hvor du har mulighed for at konfigurere indstillingerne under parringsprocessen eller på et senere tidspunkt. Tryk på Indsend, hvis du vil konfigurere dem senere. Du kan finde mere information om enhedsindstillinger i afsnittet Konfiguration af enheden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?