DUG_Unica Sensor de movimento com interruptor_WH-00

Definir a sensibilidade de deteção

É possível definir o nível de sensibilidade do sensor.
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Luzes > Interruptor de movimento > Sensibilidade de deteção de movimento e selecione qualquer uma das seguintes opções:
    • Baixo: Deteta apenas movimentos maiores ou mais próximos (por exemplo, uma pessoa a caminhar perto do sensor).

    • Médio: Deteta movimentos humanos normais a uma distância moderada.

    • Alta: Deteta inclusivamente movimentos pequenos ou distantes (por exemplo, um animal de estimação a passar ou o movimento de uma cortina).

    SUGESTÃO: Toque em para ver informações sobre a Sensibilidade de deteção de movimento.
    NOTA: A sensibilidade está definida em Alta por predefinição.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?