DUG_Interruptor de Relé Unica_WH-07

Configurar o comportamento do indicador LED

Pode definir o comportamento do indicador LED no seu dispositivo para identificar o estado do dispositivo.

  1. No ecrã Inicial, toque em.

  2. Toque em Dispositivos > Luzes.

  3. Selecione o dispositivo que pretende atualizar e toque em Comportamento do indicador LED.

    NOTA: Se não conseguir encontrar esta opção na sua aplicação, reponha o dispositivo para a predefinição de fábrica e execute o processo de emparelhamento.
  4. Selecione uma das seguintes opções de acordo com a sua preferência.

    LED ligado quando a energia está ligada

    O LED acende-e quando o dispositivo é ligado.

    LED desligado quando a energia está ligada

    O LED desliga-se quando o dispositivo está ligado.

    Sempre desligado

    O LED permanece sempre desligado.

    Sempre ligado

    O LED permanece sempre ligado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?