DUG_Unica Relay Switch_WH-07

Reinicio del dispositivo

Puede reiniciar manualmente el dispositivo a los valores por defecto de fábrica.

Realice 3 pulsaciones cortas del pulsador (<0,5 s) y, a continuación, realice una pulsación larga del pulsador (>10 s).
El LED parpadeará en rojo después de 10 s y, a continuación, suelte el pulsador.

Al reiniciar correctamente, el LED deja de parpadear. A continuación, el dispositivo se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.

NOTA: Tras el reinicio, el LED se vuelve ámbar indicando que está listo para el emparejamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?