DUG_Unica PB Dimmer_WH-08

À propos de l’appareil

Le Poussoir variateur connecté universel LED (appelé ci-après le variateur) est un dispositif à bouton-poussoir qui peut être utilisé pour commuter et faire varier manuellement ou à distance les charges LED, ohmiques, inductives ou capacitives.

Options de commande

Contrôle à domicile : Pour contrôler le variateur via l’application Wiser Home, vous aurez besoin de la Passerelle Wiser.

Fonctionnement direct : Vous pouvez toujours commander le variateur directement sur site. Vous pouvez également connecter de nombreux boutons-poussoirs mécaniques.

Commande de pièce / Quick Home Connect : Le variateur peut fonctionner sans la passerelle Wiser ni application pour smartphone.

Fonctions

  • L’appareil peut détecter automatiquement la charge.

  • L’appareil dispose de l’autoprotection interne, de la protection thermique, de la résistance aux surcharges, de la protection contre les courts-circuits, du démarrage progressif et de l’arrêt progressif.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?