DUG_Unica PB Dimmer_WH-08

Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez appairer le variateur avec la passerelle Wiser pour accéder au variateur et le commander.
Conditions indispensables : Le variateur doit être câblé et activé correctement.

Pour appairer le variateur :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > > Lumières > 1 Bouton.
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > > Lumières > 1 Bouton.
  3. Appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur l’appareil.
    NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.

    Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes :

    • (A) : Saisissez l’Adresse Mac/EUI-64 et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.

    • (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI–64 et le code d’installation.

  4. Une fois l’appareil validé, appuyez sur Suivant, appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir sur la variateur et assurez-vous que la LED clignote en orange.

    Attendez quelques secondes que la LED s’allume en vert et que l’application confirme que l’appareil est appairé.
    NOTE: Si la LED clignote en vert et en rouge, consultez les instructions en appuyant sur La LED clignote en vert et en rouge ?.
  5. Appuyez sur pour saisir le nom de l’appareil.
  6. Appuyez sur Suivant et affectez l'appareil à une nouvelle pièce ou à une pièce existante et appuyez sur Envoyer.
    IMPORTANT: L'écran suivant affiche la page Paramètres de l’équipement, dans laquelle vous avez la possibilité de configurer les paramètres de l'équipement lors du processus d'appairage ou ultérieurement. Si vous préférez les configurer ultérieurement, appuyez sur Envoyer. Pour plus d'informations sur les paramètres de l’équipement, consultez la section Configuration de l’appareil.

    Une fois l’appareil appairé, un écran d’appairage réussi s’affiche avec les options suivantes :

    • + Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.

    • Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.

    NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement.

    L’interrupteur à relais est maintenant répertorié dans l’onglet Contrôle sous les onglets Tout et Pièce.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.