DUG_Regulador PB Unica_WH-08

Acerca del dispositivo

El regulador LED universal de pulsación conectado (en lo sucesivo denominado regulador) es un dispositivo de pulsación que se puede utilizar para conmutar y regular cargas LED, cargas óhmicas, inductivas o capacitivas de forma manual o remota.

Opciones de control

Control de hogar: para controlar el regulador a través de la aplicación Wiser Home necesitará Wiser Hub.

Funcionamiento directo: el regulador se puede controlar en cualquier momento directamente desde el sitio. También puede conectar cualquier cantidad de pulsadores mecánicos.

Control de habitaciones / Quick Home Connect: El dimmer puede funcionar sin el Wiser Hub o una aplicación para smartphone.

Funciones

  • El dispositivo puede detectar la carga automáticamente.

  • El dispositivo dispone de autoprotección interna, incluyendo protección térmica, resistencia contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos, arranque suave y parada suave.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?