DUG_Regulador PB Unica_WH-08

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Con la aplicación Wiser Home puede emparejar su regulador con Wiser Hub para acceder y controlar el regulador.
Requisito previo: el regulador debe estar correctamente cableado y activo.

Para emparejar el regulador:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > > Luces > Interruptor/Regulador tecla simple.
    SUGERENCIA: También puede navegar tocando Control > > Luces > Interruptor/Regulador tecla simple.
  3. Toque Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

    Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Pulse No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:

    • (A): Introduzca la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación y, a continuación, pulse Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.

    • (B): toque esta opción si no puede encontrar la dirección MAC/EUI–64 y el código de instalación.

  4. Una vez validado el dispositivo, toque Siguiente, toque brevemente 3 veces el botón del regulador y asegúrese de que el LED parpadea en ámbar.

    Espere unos segundos hasta que el LED se ponga verde y la aplicación confirme que el dispositivo está vinculado.
    NOTA: Si el LED parpadea en verde y rojo, consulte las instrucciones tocando ¿El LED parpadea en verde y rojo?.
  5. Pulse para introducir el nombre del dispositivo.
  6. Toque Siguiente y asigne el dispositivo a una habitación nueva o existente y toque Enviar.
    IMPORTANTE: La siguiente pantalla muestra la página Ajustes del dispositivo, donde tiene la opción de configurar los ajustes del dispositivo durante el proceso de emparejamiento o en un momento posterior. Si prefiere configurarlo más tarde, toque Enviar. Para obtener más información sobre los ajustes del dispositivo, consulte la sección Configuración del dispositivo.

    Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:

    • + Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.

    • Empiece a utilizar su dispositivo: Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.

    NOTA: La pantalla de éxito sólo aparece si ha iniciado sesión como propietario en .

    El interruptor de relé figura ahora en la pestaña Control debajo de las pestañas Todo y Habitación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?