DUG_Wiser_Airzone_WH-04

Amazon Alexa™

O Amazon Alexa™ (Alexa) é um assistente pessoal inteligente desenvolvido pela Amazon™, com capacidade de interação por voz.

Comandos comuns do Wiser para a Alexa

  • Descobrir dispositivos: "Alexa, descobre dispositivos"

  • Diminuir a temperatura: "Alexa, diminui a temperatura no andar de cima em 4 graus"

  • Aumentar a temperatura: "Alexa, aumenta a temperatura no andar de cima em 3 graus"

  • Definir a temperatura: "Alexa, define a temperatura no andar de cima para 20 graus"

  • Conhecer a temperatura: "Alexa, qual é a temperatura no andar de cima?"

  • Conhecer o ponto de regulação: "Alexa, qual é regulação no andar de cima?"


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?