DUG_Unica Relay Switch_WH-04

Configuration de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser home, vous pouvez configurer l’appareil en fonction de vos préférences.
  1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Équipements > Lumières > Interrupteur à relais pour accéder à l’écran Détails de l’appareil.

    A

    Nom de l’équipement : Appuyez pour changer le nom de l’appareil.

    B

    Emplacement : Appuyez pour attribuer l’appareil à n’importe quelle pièce (salon, chambre, cuisine, etc.). Consultez Paramètre de l’emplacement de l’appareil pour plus de détails indiquant comment définir l’emplacement.

    C

    Comportement des indicateurs LED : Appuyez pour régler le comportement de l’indicateur LED de l’appareil selon vos préférences. Consultez Configuration du comportement des voyants pour des informations détaillées sur chaque option.

    D

    Identification : Appuyez pour identifier l’appareil. La LED d’état clignote en rouge et les dispositifs d’éclairage connectés clignotent sur Marche/Arrêt à la suite de l’identification de l’interrupteur.
    Appuyez sur OK pour terminer l’identification de l’appareil.

    E

    Supprimer : Appuyez pour supprimer l’appareil du système.

    NOTE:

    F

    Indicateur d’intensité de signal Zigbee : Indicateur d’intensité de signal Zigbee qui affiche l’intensité actuelle du signal de l’appareil.

    • Bon signal (entre 0 et -54 dBm)

    • Signal normal (entre -54 et -79 dBm)

    • Signal faible (<-79 dBm)

    • Aucun signal (l’appareil est hors ligne)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?