DUG_Interruptor de relé Unica_WH-06

Creación de un momento

  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Vaya a Momentos y toque para crear un momento.
  3. Introduzca el nombre del momento (A).
    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su momento tocando .
  4. Toque Añadir acciones (B) para seleccionar la lista de dispositivos.
  5. En el menú Añadir acciones, puede seleccionar los dispositivos (C).
  6. Cuando haya seleccionado el dispositivo, toque Hecho.
  7. En la página Creador de momentos, toque el dispositivo para ajustar la condición. Por ejemplo, se trata de un interruptor de relé:
    • Toque para encender (D) y toque Aceptar en la esquina de arriba a la derecha.
  8. Después de ajustar todas las condiciones, toque Guardar.
    Una vez guardado el momento, se podrá ver en la pestaña de Momentos. Toque el momento para activarlo.
    SUGERENCIA:
    • Si desea mostrar los momentos creados en la pantalla Inicio, vaya a Inicio > > Pantalla de inicio > Momentos y active el interruptor de alternancia Momentos.

    • También puede reorganizar los momentos tocando Editar desde la pestaña Momentos de la pantalla de Inicio o tocando Automatización > Momentos > Reordenar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?