DUG_Rauchmelder DC_WH-03

Zu Ihrer Sicherheit

HINWEIS
GEFAHR BEI DER INSTALLATION DES GERÄTS
  • Das Produkt immer entsprechend den angegebenen technischen Daten bedienen.
  • Bewahren Sie die Installationsanleitung während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
WARNUNG
GEFAHR DURCH VERSIEGELTE BATTERIE
Die Batterie nicht aufladen, zerlegen oder verbrennen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?