DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Einzelnes Gerät testen

WICHTIG:
  • Testen Sie den Rauchmelder einmal im Monat, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

  • Wenn der Rauchmelder in einem Wohnwagen installiert ist, testen Sie ihn wöchentlich und vor jeder Fahrt.

Drücken Sie die Test/Hush-Taste an jedem Rauchmelder länger als 3 Sekunden, bis ein Alarm ausgelöst wird. Wenn der Alarm nicht ausgelöst wird, ist entweder die Batterie schwach oder es liegen andere technische Probleme vor. Siehe Problembehandlung bei Rauchmeldern - Batterie.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?