DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Gerät identifizieren

Identifizieren Sie mithilfe der Wiser Home App das Gerät aus den in einem Haus verfügbaren Rauchmeldern.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > > Identifizieren (A).
    HINWEIS: Es kann bis zu 60 Minuten dauern, bis die LED des Rauchmelders blinkt und der Rauchmelder identifiziert ist. Die Verzögerungszeit richtet sich danach, wann der Rauchmelder regelmäßig mit dem Hub kommuniziert.
  3. Tippen Sie auf OK, um die Identifizierung des Geräts abzuschließen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.