DUG_Wassersensor_WH-05

Identifizierung des Geräts

Mit der Wiser Home App können Sie den Sensor aus den anderen verfügbaren Geräten im Raum identifizieren.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
    HINWEIS: Bitte wecken Sie den Sensor auf (drücken Sie die Funktionstaste).
  2. RegisterkarteGeräte > Wassersensor > Identifizieren (A)
    VORSCHLAG: Darüber hinaus können Sie den Sensor identifizieren, indem Sie auf der Registerkarte „Kontrolle“ auf Wassersensor > Geräteeinstellungen > Identifizieren (A) tippen.
    HINWEIS: Die Sensor-LED blinkt, um den Sensor zu identifizieren, und blinkt weiterhin grün, bis Sie auf OK tippen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?