DUG_Water Leakage Sensor_WH-06

Gerätehistorie überprüfen

Über die Wiser Home App können Sie auf die Sensorhistorie zugreifen, in der erkannte Wasserlecks aufgezeichnet werden. Jedes Ereignis wird vom Sensor aufgezeichnet und sicher in der Cloud gespeichert.
HINWEIS: Wenn die Cloud-Verbindung unterbrochen wird, werden die Ereignisse Wasserleck erkannt nicht in der Historie angezeigt.
  1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf Alle Geräte oder auf eine Registerkarte des Raums, in dem sich der Sensor befindet.
  2. Tippen Sie im Bedienfeld Gerätesteuerung auf Historie.
    VORSCHLAG: Auf der Seite Historie werden alle aufgezeichneten Ereignisse angezeigt, auch wenn der Schalter für die Sensorbenachrichtigung deaktiviert ist. Weitere Informationen zum Schalter für die Sensorbenachrichtigung finden Sie unter Gerätebenachrichtigung einstellen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.